This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574:SDA 线上的3.7V 尖峰?

Guru**** 2926230 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821472/pcf8574-3-7v-spike-on-sda-line

部件号:PCF8574

团队、

 写入(0)后、我们在 TI PCF8574的 SDA 线上看到3.7V 尖峰。
在相同条件下使用竞争器件(PCF8574P)时、尖峰会更低(2.25V)。

我可以离线提供一些原理图和波形、以便更精确地检查问题。

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    您可以在 duynguyen@ti.com 上给我发送一条消息、我们可以离线讨论。

    谢谢、

    -Bobby