This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:输入引脚电压介于 VIH 和 VIL 之间

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821079/tca9555-input-pin-voltage-is-between-vih-and-vil

器件型号:TCA9555

您好、先生、

当输入引脚电压介于 VIH 和 VIL 之间时、您能告诉我输入寄存器数据是什么?

它是否会使数据保持与以前的状态相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teresa、

    我对电平位移器 A 的 VIH/VIL 电平进行了一些测试、发现其中使用的比较器值接近 Vcc 的50%。 如果我正确地回忆一下、当我在 Vcc=3.3V 和 Vcc=5V 时测试~3个单元时、比较器在这些电压下大约为 Vcc 的47%。 我没有看到这方面有任何迟滞。 为了提供裕度、数据表中的 VIH/VIL 电平更加严格。 实质上、如果您低于 Vcc 的30%、则信号将被读取为低电平、在 Vcc 的70%时、您被视为逻辑高电平。 实际上、我们将输入与 Vcc 的~50%进行比较、以查看信号是高电平还是低电平。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的帮助!