This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR215:LVDS 至 TMDS (HDMI)转换器

Guru**** 2904570 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/821057/ds90cr215-lvds-to-tmds-hdmi-converter

器件型号:DS90CR215

大家好、我需要将此 DS90CR215mdd 输出的 LVDS (并行 RGB 和 SYNC)信号转换为 HDMI (TMDS)或 CVBS。

是否有任何解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需添加电容器和50 Ω 上拉至3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Brian Zhou "]

    只需添加电容器和50 Ω 上拉至3.3V

    [/报价]

    这似乎很简单。

    这是8条信号线中的每条线吗?

    我认为需要一些 IC 将这个8引脚(正负 R、G、B 和 SYNC) LVDS 视频信号转换为 TMDS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kasper:

    您回答正确、请查看此主题了解潜在解决方案: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/p/245963/2332967 

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我将在(IF)我设法构建此电路时发帖。