This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK110:关于与 DP83822I 的兼容性。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK110, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820812/tlk110-about-compatibility-with-dp83822i

器件型号:TLK110
主题中讨论的其他器件: DP83822I

你(们)好。

我想将 TLK110更改为 DP83822I。

能不能告诉我寄存器设置。

在数据表中、我认为 这只是 PHY 标识符寄存器2的差异。

正确吗?

如果没有、您能告诉我在哪里更改该寄存器吗?

此致。

Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、

    DP83822I 具有与 TLK110相同的功能、但不会直接替换。 正确的说法 是0x0003 PHY 标识符寄存器#2在 DP83822和 TLK110之间是不同的。 TLK110和 DP83822的寄存器中有很多重叠。 但是、这两个器件之间可能存在一些其他寄存器差异。这取决于您当前在 TLK110中使用的功能。 然后、您可以查看 DP83822数据表中的相应寄存器。 如果相同、则无需进行任何更改。 如果您看到一些您不确定的差异、则可以将特定问题发布为新主题。

    此致

    Aniruddha