This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:上拉或下拉电阻器

Guru**** 2933110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820762/tca6416a-pull-up-or-pull-down-resistor

器件型号:TCA6416A

您好!

配置寄存器的默认值设置为所有引脚的输入。

在上电复位期间并通过 I2C 固定极性、引脚断开。 那么、用户应该上拉还是下拉至引脚?

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    我在写此常见问题解答之前曾讨论过 IO 扩展器:

    如果使用上拉与下拉、实际上无关紧要、只要使用上拉就可以。 一般而言、4.7K 上拉电阻器应该可以正常工作。

    谢谢、

    -Bobby