This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:SGMII 4线制连接

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819496/dp83867is-sgmii-4-wire-connections

器件型号:DP83867IS

大家好

如果我们问 DP83867IS、您会介意吗?
我们考虑将 SGMII 4线制连接与 DP83867IS 结合使用。
我们要确认未使用引脚的端接。

-TX_D2/TX_D3:1k Ω 时开路还是下拉 ?
-TX_CTRL:1 千欧开路还是下拉?
-RX_D2 (SGMII_SOP)/RX_D3 (SGMII_SON):带50 Ω GND 的交流耦 合(请参阅以下内容)或开路?
  
您能给我们建议吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!  

    有关4线 SGMII 连接、请参阅 数据表的第8.4.1.1节。  

    RX_D2 (SGMII_SOP)/RX_D3 (SGMII_SON)用作 SGMII 输出差分信号。

    未使用 RX_D0 (SGMII_COP)/RX_D1 (SGMII_CON)。

    此致、

    Hung Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung San

    非常感谢您的回复。

    我们想知道如何处理这些终端。

    -TX_D2/TX_D3:1k Ω 时开路还是下拉 ?
    -TX_CTRL:1 千欧开路还是下拉?
    -RX_D2 (SGMII_SOP)/RX_D3 (SGMII_SON):带50 Ω GND 的交流耦 合(请参阅以下内容)或开路?

    请 给我们这些信息吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung San

    我们假设您的工作非常繁忙、但您能否给我们  上一次更新的回复?

    此致、

    大田松本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、您好!  

    - TX_D2/TX_D3:可保持断开状态。 这些引脚具有"6引脚配置和功能"部分中提到的内部 PD
    - TX_CTRL: 可保持断开状态。 该引脚具有"6引脚配置和功能"部分中提到的内部 PD

    正如我在之前的答复中提到的、 RX_D2 (SGMII_SOP)/RX_D3 (SGMII_SON)被用作 SGMII 输出差分信号。  

    RX_D0 (SGMII_COP)/RX_D1 (SGMII_CON)用于 SGMII 时钟、4线 SGMII 中不使用该时钟。

    您的原理图似乎显示了错误的连接。

    这些 SGMII 引脚具有内部 PD。 如果不使用它们、则可以将其保持断开状态。

    此致、

    Hung Nguyen