This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:当我们使用 Sigcon Architect 时,EEPROM 页面不会反映低级页面更改,因此我们无法生成 EEPROM 数据

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100KR401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820765/ds100kr401-when-we-use-sigcon-architect-the-eeprom-page-will-not-reflect-low-level-page-change-so-we-can-not-generate-eeprom-data

器件型号:DS100KR401

我们正在尝试为 DS100KR401中继器生成 EEPROM 数据,但我们发现低级页更改不会反映到 EEPROM 页,因此我们无法生成 EEPROM 数据。 我们尝试再次保存配置并加载配置、但结果似乎完全相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    要 从"EEPROM 页面"中的"低级页面"更新寄存器、您只需单击"从设备更新插槽"按钮即可。  还可以在 EEPROM 侧进行更改、并通过单击"Update Device from Slot"按钮将其推回寄存器页面。

    此致、

    Lee