This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR401:EEPROM 文件构建

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820766/ds100kr401-eeprom-file-build-up

器件型号:DS100KR401

客户希望使用 sigcon 工具将配置设置为 EEPROM 文件。

问题在于更改"低级页"中的设置、但该设置无法映射到 EEPROM 页。

团队能否教授如何设置 EEPROM 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    要从"EEPROM 页面"中出现的"低级页面"进行更新、您只需单击"从设备更新插槽"按钮即可。  还可以在 EEPROM 侧进行更改、并通过单击"Update Device from Slot"按钮将其推回寄存器页面。

    此致、

    Lee