This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9802:TCA9802能否支持1.8V 至1.8V?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820767/tca9802-could-the-tca9802-support-1-8v-to-1-8v

器件型号:TCA9802

大家好、

有一个新的设计要求、我们有一个设计请求、即如果存在某种电平位移、可以隔离两个电源域、但电源电压相同

就像我们想要隔离 VCC_1P8和 VCC_Preserve (1.8V)一样、电压相同、但域不同。

这样的情况会比较短,即一个是不是一个,而是一个待着的情况。

我们可以在该设计中使用 TCA9802吗? 它能否支持1.8V 至1.8V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ray、

    是的、TCA9802可在该设计中工作、并且支持1.8V 至1.8V 的转换。

    -Bobby