This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:安全运行配置

Guru**** 2911430 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819269/am26ls31-configurations-for-safety-operation

器件型号:AM26LS31

大家好、

 AM26LS31数据表指出、该器件具有 正负电流限制功能、可在线路故障情况下提供保护。

器件是否自动启用此功能? 您能否为我们提供最小化电流的数值?

您是否还可以共享可用的外部电路以提供额外的保护?



我们非常感谢您的意见。 非常感谢您的参与。

此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、

    电流限制始终处于启用状态、并将防止输出电流超过数据表中"IOS"(短路输出电流)规格中给出的值。  如果需要进一步的电流限制、您可以评估串联电阻(尤其是具有正温度系数的电阻)的使用情况、但请注意、这会导致信号衰减。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的帮助。

    我们的客户希望在输入端使用一个拐点设置为5.5V 的外部肖特基二极管、前提是阻抗和寄生电容不会使输入负载下降并使上升沿减慢。 这是否起作用?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jejomar、

    该二极管是否会从每个 Y/Z 输出连接到发送 AM26LS31的接地端?  如果是、我看不到这种引入问题。  不过、如果目标是防止输出电流过大(超出指定的 IO 限制)、则可能无法应对所有故障情况。  例如、如果高电平输出对地短路、则仍会导致来自收发器的高电流(因为这将在二极管电路的工作电压范围内)。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    二极管将连接到输入线上。 这是否会将输入限制为5V 并降低电流消耗?  

    如果不是、 当输入电压超过5V 时会发生什么情况?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    短路电流限制功能适用于 Y/Z 输出引脚。  您是否担心将输入电流限制在输入引脚(G、/G、1A、2A、3A、 或4A)?  如果是这种情况、则二极管解决方案将有效。  它会将输入电压限制在最大支持范围内、并且在该范围内、输入电流相对较低(有关详细信息、请参阅数据表表表表6.5中的 II、IIH、ADn IIL 规格)。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    我们已将您的答案与客户分享、他们非常感谢。

    非常感谢您的帮助。


    此致、

    Jejomar