This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1221:TLK1221可以传输10米距离吗?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1221, DS15BA101, DS25BR120, DS15EA101, DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816646/tlk1221-can-tlk1221-transmit-10-meters-distance

器件型号:TLK1221
主题中讨论的其他器件: DS15BA101DS25BR120DS15EA101DS25BR110

尊敬的所有人:

  我将在 两个板之间使用两个 TLK1221发送信号。  TLK1221能否通过 RX/TX 传输5-10米的距离?  

  您能否帮助检查上拉/下拉电路?  是否有任何需要注意的设计要求? 谢谢!

  CAN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据速率是多少?  为什么在差分线路上有上拉/下拉电阻器?

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否仍然需要支持? 我现在将关闭该主题、但如果您仍然需要支持、请随意回复、它将再次打开。

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taser:

       感谢您的支持。  

       数据速率为500Mbps~1Gbps、您能否在 TX/RX 上提供传输10m 的差分线路设计电路?

      我们应该注意哪些设计要求?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本文档提供了有关 以下内容的良好指南和建议:LVDS 用户手册-德州仪器

    请参阅第9.5节以及第5和第7节。

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaser:

          这意味着我们无法在 TX/RX 上添加拉 HIGNG/低电阻?  但数据表第13页上有耦合模式传输设计?  它在 TX/RX 上具有上拉电阻和下拉电阻。

          我们想知道 TLK1221可以传输10米的距离吗?  我们是否需要 添加转接驱动器? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    10米的距离有点长、我建议使用预加重和均衡器件、例如 DS15BA101/DS15EA101或 DS25BR120/ DS25BR110。

    您不需要在差分线路上进行上拉/下拉。 请参阅数据表第14页 的典型应用电路(图12)以及 EVM 原理图。 第13页的图10和11显示了接收器中的等效内部电路。

    此致、

    相位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢!