This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:询问有关 TUSB8044预测试失败项目的建议

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044, TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820359/tusb8044a-asking-for-the-suggestion-on-tusb8044-pre-test-fail-items

器件型号:TUSB8044A
主题中讨论的其他器件:TUSB8044

大家好、

客户正在使用 TUSB8044并运行预测试。

 

 

请查看故障日志并提供您的意见吗?

测试总结

https://txn.box.com/s/7itwz9bly6qczeh9f144x9iga609ax03

 

日志

https://txn.box.com/s/jyrwql26qale5mzvvyi4mhijpo3d0g13

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在查看测试结果、并将很快提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有很多错误,您是否可以提交帮助请求单?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott、

     

    所有 CV 测试故障以及第6章和第7章故障都是因为它们使用的是 TUSB8044。 他们需要使用 TUSB8044A 来满足所有新的合规性要求。 它是直接替换。

     

    http://www.ti.com/lit/an/slla445/slla445.pdf

     

    TD 5.02.1是测试平台的已知测试问题、可免除。

     

    Vload 故障通常可以通过将其 VBUS 轨升至接近5.5V 来解决。

     

    VID 0409的 HID 故障与 TUSB8044产品无关、因此我无法对该故障进行评论。

     

    此致、

    JMMN