This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:输入引脚是否必须上拉?

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819925/sn75lvds83b-must-input-pin-pull-up

器件型号:SN75LVDS83B

大家好、

在 SN75LVDS83B 10应用和实现数据表中、我看到 D0-D27上拉。

1.我是否可以知道它是否必须上拉? 下拉又怎么样呢? 什么是效果?

2.我还看到输入引脚有内部下拉电阻器、典型值=100K 电阻器@ 3.3V。 我是否可以知道该 电阻器的最小值?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eggsy、

    正常运行不需要上拉或下拉。 我认为、原理图中仅包含用于评估目的的引脚、用于手动将输入拉高或拉低以进行测试。  

    2.遗憾的是、我们没有最小值的特性数据-仅是此参数的典型值

    此致、

    Casey