This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP159RSBEVM:DP159RSBEVM 无法显示图片

Guru**** 2860250 points

Other Parts Discussed in Thread: DP159RSBEVM, TMDS181, TMDS181RGZEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816545/dp159rsbevm-dp159rsbevm-cannot-show-picture

器件型号:DP159RSBEVM
主题中讨论的其他器件: TMDS181TMDS181RGZEVM

尊敬的:

我们的客户端使用 DP159RSBEVM 进行测试和验证、我们发现无法显示 Pico。 可以再次确认`s 什么问题?

如下 表 所示、返工 EVM 方框图:

原始 EVM 方框图:

测量结果:


HPD 通过 CPU 为高电平
DDC 总线无信号
显示器无信号

我们还将检查 BIOS 团队。

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    输出是否支持 DP++或仅支持 HDMI?

    对于 HDMI 到 HDMI、应使用 TMDS181。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    您对此问题有更新吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David

    我们将尝试 使用 TMDS181RGZEVM 进行验证。

    谢谢、

    此致、

    劳伦斯。