This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9554:TCA9544

Guru**** 2886930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819013/tca9554-tca9544

器件型号:TCA9554

尊敬的:

使用 TCA9544、2V 电源、并且我们的客户发现、为什么 INT 不能上拉至高电平并使用10K Ω 上拉电阻器?保持0.9V 当更改为1K 时、这是正常情况。

根据数据表的源电流、我们可以计算 出大约1K 的电阻值、 数据表建议使用4.7K 欧姆。 我认为上升时间应该更慢、但 如果连接到10千欧姆、可能会达到高电平、但现在它保持0.9V、请给我一些建议?

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailyn、

    我们的 INT 引脚上唯一的事情是 NMOS。 这意味着 INT 引脚与该引脚的阻抗高或低。

    是否有任何其他器件连接到 INT 引脚? 对于 NMOS 驱动器、0.9V 看起来很高。

    这种情况是否仅发生在1个单元或多个单元和多个板上? 我能想到的唯一原因是我们的器件是否因某种原因而损坏。 是否可以尝试用新设备替换此设备?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby,

    INT 为开漏输出、客户上拉电阻器连接到 VCC、很抱歉、现在出现  的现象是  上拉时 INT 为0.2V

     10千欧电阻器,当上拉1千欧时为1.9V。

    Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    听起来、PCB 的这个网络上可能存在一些向接地拉电流。  (这可能是由于连接到 TCA9544的器件的 INT 输入造成的。)  对于等效负载电流、较低的电阻值有助于在上拉电阻器上产生较低的压降(这意味着网络相对于接地的电压更高)。

    最大