This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754C:比较 CP2108

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C754C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820342/tl16c754c-compare-to-cp2108

器件型号:TL16C754C

尊敬的团队:

目前、客户正在将 CP2108用于 USB 转 UART 4输出应用。

我找到 了 TL16C754C、但不确定这款器件是否合适。

您能否检查哪一个适合与 CP2108进行比较 ?

如果您还可以提供建议与 CP2108进行比较的器件之间的比较表,我们将不胜感激 。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    我们的 UART 器件(如您提到的器件)实际上用于串行(UART)的并行接口。 硅实验室器件是 USB 转 UART、这是我们没有的器件。 这意味着 TL16c754C 不是合适的器件、我们的器件通常与并行发送数据并需要更改为串行(反之亦然)的传统处理器配对。 由于您的客户使用的是带 USB 的器件、我认为他们不想使用并行接口、因为它效率低下(需要大量的 I/O 才能使用)。

    -Bobby