请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCAN1043-Q1 主题中讨论的其他器件:TCAN1043
大家好,我的客户问他们使用的旧 MCU 仅支持 CAN2.0,如果我们使用 TCAN1043插入 CAN-FD 设备,它将会降到2.0并正常工作,或者无法检测到设备? 根据数据表、它应该能够支持所有经典 CAN、应该可以吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,我的客户问他们使用的旧 MCU 仅支持 CAN2.0,如果我们使用 TCAN1043插入 CAN-FD 设备,它将会降到2.0并正常工作,或者无法检测到设备? 根据数据表、它应该能够支持所有经典 CAN、应该可以吗?
您好 Helios、
TCAN1043实现了 ISO 11898-2定义的物理层;它不实现特定的更高层协议。 因此、它可以毫无问题地用于 CAN FD 和传统 CAN (包括 CAN 2.0)。 在这种情况下、您只需小心确保 CAN FD 控制器配置为在经典 CAN 模式(无比特率切换等)下运行、以便 FD 帧的接收不会触发传统 CAN 节点中的错误帧生成。 (传统 CAN 协议与 CAN FD 不"向前兼容"。)
此致、
最大