This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3238:Csompare 至 SP3232

Guru**** 2960880 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3238, MAX3232, MAX3232E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820339/max3238-csompare-to-sp3232

器件型号:MAX3238
主题中讨论的其他器件: MAX3232、 MAX3232E

尊敬的团队:

目前、客户正在将 SP3232用于4输出应用。

我找到了 MAX3238、但这是一个非常旧的解决方案。

您是否有更最新的解决方案?

如果您还可以提供建议与 SP3232进行比较的器件之间的比较表、我们将不胜感激。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的团队:

    SP3232似乎是2端口、与 MAX3232引脚相同。

    您有比较表吗?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

     SP3232E 系列的一个特性是、虽然输出电压无法达到5V (RS-232标准)、但这些器件在2.7V 电源下工作。 数据表中的报价:“驱动器输出将满足±3.7V 的 EIA/TIA-562电平,电源电压低至2.7V”。 除此之外、两个器件具有非常相似的电气特性。

    系列名称

    SP3232E

    MAX3232E

    速度等级

    235 kbps

    250kbps

    电源电压范围(标称值)

    3.0V-5.5V

    3.0-5.5V

    电源容差

    10%

    10%

    HBM ESD

    15kV

    15kV

    IEC ESD 接触放电

    8kV

    8kV

    IEC ESD 空气间隙放电

    15kV

    15kV

    驱动器输出绝对最大值

    +-13.2V

    +-13.2V

    Rin 绝对最大范围

    +-15V

    +-25V   

    ICC (器件打开、空载)

    300uA

    300uA

    温度范围

    00C 至700C

    00C 至700C


    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao