This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:将 TPS65988与 TUSB8044A 搭配使用以用于 DRP

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820632/tps65988-using-tps65988-for-drp-with-tusb8044a

器件型号:TPS65988
主题中讨论的其他器件:TUSB8044A

大家好、

我有兴趣将 TPS65988与 TUSB8044A 和多个多路复用器配合使用、以实现两个 DRP 端口。 我的问题是关于 VBUS1和 VBUS2。 是否可以将这些引脚短接在一起以将其连接到 TUSB8044A 上的 VBUS 检测?  

谢谢、
Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerasimos、

    不能将 TPS65988上的 VBUS1和 VBUS2引脚短接在一起。 TPS65988使用内部 ADC 测量 VBUS 上的电压。 如果它们短接在一起、则在进行连接时、另一个 VBUS 上会出现意外电压。

    谢谢、
    Eric