This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75179B:新修订版数据表上的 IOH 驱动器规格

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75179B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172256/sn75179b-ioh-driver-spec-on-newly-revision-datasheet

器件型号:SN75179B

关于 SN75179B 数据表修订版 F (最新)、IOH 驱动器电流被描述为-602mA_max

这是拼写错误吗?

下面是旧版本数据表、描述了-60mA_max

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satoshi、

    是的、这是一个拼写错误、感谢您指出这一点。 我们将尽快纠正它。

    此致、

    Eric Hackett