This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212问题

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171966/tusb212-questions-of-tusb212

器件型号:TUSB212

尊敬的团队:

我发现我调整了引脚9的电阻、但 USB 信号没有变化。 以下是电路连接、请查看并分析原因? 还可以调整哪些参数来更改波形。

 引脚9悬空的眼图  

 引脚9的眼图上拉33K

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    是否从原理图中删除了 R601以允许 ENA_HS 引脚通过 R600上拉? 我只想进行双次检查。

    接下来、请确保 TUSB212在复位后通过检查 ENA_HS 引脚和 CD 引脚来打开。 如果打开、这两个引脚都应具有高输出。

    如果 TUSB212未被打开、请确保按照 TUSB212数据表8.2.2.1节中的测试程序指令进行操作。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kitto、

    1.当前的 R600是焊接33K、删除了 R601
    2.提到的 ENA_HS 引脚和 CD 引脚都应该是 PIN9、对吧?
    3.如果打开,这两个引脚都应该有一个高输出。--- 您是说、如果 ENA_HS 和 CD 引脚被正确打开、输出将为高电平吗? 如果是、我的问题是 R600焊接为上拉、该引脚的默认状态应为高电平。
    4. D1P/M 和 D2P/M 的引脚相应地连接在一起。 信号流是否有任何要求、是否必须是 D1P/M 至 D2P/M? 还是两者都有?

    非常感谢、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    1.明白了。

    引脚9是 ENA_HS、引脚4 是 CD 引脚。

    3.是的,如果器件检测到连接的 USB 并且可以看到高速信号,那么这两个引脚的输出都应该是高电平。  

    4.复位时,转接驱动器使用引脚9来感测进入引脚的电压,以确定需要哪种级别的 DC_Boost。 器件复位后、引脚9变为输出引脚、输出 ENA_HS 信号。

    5. D1P 应连接到 D2P,D1M 应连接到 D2M。

    如果需要、您可以在此主题或通过 PM 向我发送原理图、我可以为您提供一个查找结果。

    如果您有任何其他问题或需要澄清、请告诉我!

    谢谢、

    Ryan