This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1462V-Q1:电源

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171723/tcan1462v-q1-power-supply

器件型号:TCAN1462V-Q1

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

如果仅 VIO 从提供的 VCC (5V)和 VIO (3.3V)关闭、VCC 是否会影响 VIO 线路?

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马萨、

    否、但如果未提供 VIO、器件将进入保护模式、从而禁用任何 CAN 通信功能。 VIO 只影响器件的逻辑引脚(TXD、RXD、STB)、而 VCC 影响所有其他功能、包括 CAN 总线偏置的基准。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    感谢您的支持。 我很难。

    此致、

    Masa