This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR410:I2C CS 引脚

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100BR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1172142/ds100br410-i2c-cs-pin

器件型号:DS100BR410

请告诉我 DS100BR410的 SMBus 功能。

在数据表的第10页中、显示当 SMBus 的 CS 引脚设置为高电平时启用 SMBus 端口。

如果仅与 DS100BR410进行 I2C 通信、CS 引脚是否可以直接连接到 VDD?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了在电源电压尖峰的情况下保护输入、最好使用1K 欧姆电阻器。 VDD 也可以工作、但最好使用串联电阻器。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、
    你是如此大的帮助!

    谢谢!