This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:它是否支持 IEEE 802.3 ENDEC 10B-T 和 PCS 100B-T?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166040/dp83826i-does-it-supports-ieee-802-3-endec-10b-t-and-pcs-100b-t

器件型号:DP83826I
主题中讨论的其他器件:DP83825DP83848I

团队、

您能否告知是否有 DP8382x PHY (DP83826、DP83825)支持以下所有功能?

  • 40°C 至85°C (或更高)的温度范围
    •电源3.3V +-10%
    •3.3V MAC 接口
    •RMII 1.2版接口(可配置)
    •MII 串行管理接口(MDC 和 MDIO)模式、活动、双工和冲突检测
    •IEEE 802.3 ENDEC、10BASE-T 收发器和滤波器
    •IEEE 802.3 PCS、100BASE-TX 收发器和滤波器
    •IEEE 802.3 MII•针对完整 PHY 状态的单寄存器访问
    •IEEE 802.3自动协商和并行 检测
    可选:
    •支持链路的可编程 LED、10/100Mb/s

提前感谢、

A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AnBer、

    是的、这两种器件都支持列出的功能。

    将来、要获得 更快速、更简单的解决   方案、请访问 www.ti.com/.../筛选出这些特定功能、同时还能够比较不同的器件。 如果需要更多详细信息、我们提供了数据表、可以更详细地进行介绍、并且公开供所有人查看。 希望这对您有所帮助!

    此致、

    Jason Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、我使用了您提到的表格:
       https://www.ti.com/interface/ethernet/phys/products.html#p1323=10/100&p1918=MII;RMII&p0=3.3 

    让我澄清一下:
    目标是找到 DP83848I 的最接近替代产品、其中包括上述功能。
    DP83848I  数据表的术语与 DP8382x 的数据表术语不同。

    例如    、DP8382x 中未提及 IEEE 802.3 ENDEC、10BASE-T 和 EEE 802.3 PCS 100BASE-TX。
    -DP83826/DP83825是否 支持 DP83848I 支持的所有 IEEE 802.3模式(请参阅上面的原始文章)?

    我假设没有计划在任何 DP8382x 衍生产品中支持 SNI。 对吧?

    (如果您对 ETH 标准不是很熟悉、则很难自行回答)。

    此外、有关 TI.com 滤波器的反馈:
    工作温度滤波器应启用以过滤所有支持-45C 至85C 或更高温度(但不能更低)的 PHY。
    如今、您似乎无法从选择中移除较低的温度...
      

    提前感谢、

    A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="4466" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166040/dp83826i-does-it-supports-ieee-802-3-endec-10b-t-and-pcs-100b-t/4397257 #4397257"]-DP83826/DP83825是否 支持 DP83848I 支持的所有 IEEE 802.3模式(请参阅上面的原始文章)?

    是的、DP83825/6支持原始帖子中的这些模式

    [引用 userid="4466" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1166040/dp83826i-does-it-supports-ieee-802-3-endec-10b-t-and-pcs-100b-t/4397257 #4397257]-I 假设没有计划在任何 DP8382x 衍生产品中支持 SNI。 正确?[/报价]

    没错。