This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB216:请解释 D1和 D2引脚短路是如何进行信号调节的

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171630/tusb216-please-explain-how-signal-conditioning-occurs-with-shorted-d1-and-d2-pins

器件型号:TUSB216

您好-

我看到、对于 TUSB216和类似器件、如果 D1和 D2应该/必须在器件下方短接、会有很多问题。

我看到的唯一答案是、是的、它们应该被短接以实现正确的功能。

请帮助我了解该芯片如何 调节短接的信号? 请提供技术详细信息。

由于如果两个焊盘短路、电势、升压和频率必须相同、因此芯片有什么作用? 如果我们跳过芯片并仅使用轨迹、则会产生相同的影响。

对我来说、下面的示例原理图在使用或不使用二极管短路的情况下完全相同。

这是非常令人困惑的。

谢谢、

  Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    TUSB216和一般情况下的 TUSB21X 系列 USB2.0转接驱动 器能够通过在转接驱动器下方传输信号时被动地向该信号添加电流来提升来自 D1和 D2的 USB 2.0高速信号。

    此系列转接驱动器的工作方式是、转接驱动器无需直接连接到 DP&M 通道、而是可以直接放置在 DP 和 DM 迹线上 USB 连接器附近的某个点、以被动提升 USB 信号。 因此、您可以使 D1和 D2在器件下方短路、并且它的信号仍将得到改善。

    查看上面的布局示例、DP/DM 通道在进入器件下方时保持短接在一起、并且一旦检测到高速信号、仍能够激活转接驱动器。

    如果您跳过器件、USB 信号将不会增强、从而导致信号质量更低且长度更长。

    如果您对我们的 USB2.0转接驱动器的任何信息有任何其他疑问或疑问、请告诉我!

    谢谢、

    Ryan