This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E

Guru**** 2788285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1169874/dp83867e-dp83867e

器件型号:DP83867E

这与 DP83867 TX 和 RX AMI 模型验证有关。  这里的 TX 和 RX 型号均来自 DP83867。

附加了仿真设置和结果眼图。

结果会报告一条警告、显示 Rx AMI dll 未生成时钟节拍。

眼罩也不干净。 如果需要执行任何进一步的设置、请告诉我。 我已根据"DP83867_SGMII_IBIS_AMI_USERS_guide"进行设置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    我相信我们最近创建了一个讨论这类问题的文档、请允许我再找一个同事提供的本地副本。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我期待你的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    这是文档。 我相信它已经完成、但尚未发布、因此您无法找到它的原因。 请告诉我这是否有帮助

    e2e.ti.com/.../0160.DP83867_5F00_SGMII_5F00_IBIS_5F00_AMI_5F00_users_5F00_guide.pdf

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有这个文档。 正如我在第一条注释中所述、我已经按照本用户指南进行了设置。 相反、接收到错误、RX AMI 未生成时钟节拍。 本文档介绍了 ADS 仿真设置。 我已经在 HyperLynx 上进行了仿真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    我的一名团队成员比我更熟悉 HyperLynx、您是否允许我再有一天从他那里获取一些信息?

    谢谢、很抱歉等了、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    恐怕我们在 HyperLynx 上运行 AMI 模型的经验不多

    我们建议 使用 ADS 仿真设置。

    此致、

    Alvaro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alvaro、

    感谢您的更新。 一般而言、我们将仅使用 HyperLynx 工具。 只是一个建议、如果您将来也可以支持 HyperLynx、这将非常有用。

    尝试使用 ADS。

    此致、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而不考虑 ADS 或 HyperLynx。  因为 AMI 模型会发出警告。 我认为我们 需要针对 AMI 模型、这两种模型都是独一无二的。 您能不能检查并确认是否对 RX AMI 建模以生成时钟节拍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveen、

    我们不确定时钟节拍、请详细说明。

    AMI 模型将仅使 SGMII 引脚可用于仿真

    尝试 ADS Simulation、如果 ADS 工具还提供时钟周期警告、则可以忽略并仅关注眼图。

    此致、

    Alvaro