This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PT801:IBIS-AMI 模型的限制

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PT801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1171248/ds160pt801-limitation-for-ibis-ami-model

器件型号:DS160PT801

大家好、团队、

我的客户正在考虑使用 DS160PT801并使用提供的 IBIS-AMI 模型进行仿真。

在仿真中、当 TxAMI 和重定时器的参数从典型值更改为最大值时、会输出眼图断开的波形。

您能否告诉我此仿真模型中是否存在任何限制?
似乎需要在测试中同时使用 Tx 和 Rx 模型。

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato:

    您是否介意显示图像?

    这似乎是过度均衡的情况、在这种情况下、您使用的设置太高、并对眼图产生不利影响。  更多的均衡并不总是更好。  您认为情况可能是这样吗?

    此致、

    Nicholaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nicholaus、

    感谢您的回答。 很抱歉、缺少某些文档的检查。
    他们正在使用 ADS 工具、它有复选框"设置所有数据"、这似乎是为模型参数 TYP/MIN/max 选择的、他们选择了"最大值"。
    但是、DS160PT801 IBIS 模型似乎没有定义最小值/最大值、因此我认为没有获得正确的结果。

    我们将尝试继续使用此 IBIS 模型进行仿真。

    此致、

    Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Takeiro:

    感谢您告知我们、如果您需要该模型的其他支持、请随时联系我们、我将标记为已解决。

    最棒的

    David