This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求支持4K HDMI 1:3MUX 的建议

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS361B, TMDS361, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820475/asking-for-the-recommendation-to-support-4k-hdmi-1-3mux

主题中讨论的其他器件:TMDS361BTMDS361HD3SS215

大家好、

客户以前使用过 TMDS361B。 现在客户正在请求4K 1:3交换机。

此外、客户还需要使用 TMDS361这样的时钟检测功能。 (SoC 可以读回 TMDS361 I2C 寄存器的值)

 

您是否会为此推荐合适的解决方案?

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott

    我们目前没有支持 HDMI4K 的1:3多路复用器。 客户可以使用 HD3SS215并将其中的两个器件级联在一起。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈

    标量是否有任何方法可以知道 HDMI 端口上是否有 clk、以便将显示器从省电模式唤醒?

    TMDS361具有 I2C 来指示 HDMI 的时钟事件。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott

    请参阅以下应用手册、了解 HDMI 接收器中的时钟检测实现: http://www.ti.com/lit/an/slla367/slla367.pdf

    谢谢

    David