This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:询问有关如何让 TUSB8044A 进入睡眠/挂起模式的建议

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820341/tusb8044a-asking-for-the-recommendation-on-how-to-let-tusb8044a-enter-sleep-suspend-mode

器件型号:TUSB8044A

大家好、

客户在显示器应用程序上使用 TUSB8044A。 您是否会建议如何让 TUSB8044A 进入睡眠或挂起模式?

 

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    主机必须断开连接或处于 S3或更高版本、TUSB8044A 才能进入挂起模式。

    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果集线器下游未连接任何器件、某些主机驱动器还会将集线器置于低功耗模式。  通常、连接到主机的集线器无法强制进入低功耗模式、主机必须将集线器置于低功耗模式。

    此致、

    JMMN