This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044A:要求 TUSB8044A 的 PID 进行 USB 认证

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8044A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820029/tusb8044a-asking-for-tusb8044a-s-pid-for-usb-certification

器件型号:TUSB8044A

大家好、

客户正在使用 TUSB8044A

 

请提供 TUSB8044A 的 PID 信息

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    当 TUSB8044A 插入计算机时、您应该能够在 USB 设备查看器中查看 TUSB8044A 的 PID。 我在下面提供了一个屏幕截图。 PID 为8440、如下所示。



    最棒的
    Gerasimos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 3.0集线器实例将报告 PID 为0x8440h、如上所述、USB 2.0集线器实例将报告 PID 为0x8442h。

    此致、

    JMMN