This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:请求有关 MIPI 转接驱动器 SN65DPHY440SS 上 EQ 设置的建议

Guru**** 2943350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818852/sn65dphy440ss-asking-for-the-recommendation-on-the-eq-setting-on-mipi-redriver-sn65dphy440ss

器件型号:SN65DPHY440SS

 

 

大家好、

客户正在寻找在 LCD 和主板之间支持50cm 长 MIPI 转接驱动器的解决方案。

 

您是否会为此推荐合适的解决方案?

TI 是否有应用手册来讨论客户设计参考的 MIPI 电缆长度和 EQ 设置?

 

 

 

BR、

SHH

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott

    遗憾的是、我们目前没有 LVDS 转 MIPI 桥接器解决方案。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。 客户正在寻找 MIPI 转接驱动器以及 MIPI 转接驱动器长度可支持的长度的应用手册。

    TI 是否有此应用手册?

    BR、

    短接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott

    DPHY440是一款 MIPI 重定时器。  由于不同传输材料的插入损耗不同、时钟速率、源信号摆幅、源信号去电平也不同、因此很难分辨最大电缆距离。 端点接收器的 EQ 功能将生效。DPHY440的 Rx 上支持高达4dB 的 EQ、TX 上支持2.5dB DE。 这些特性在一定程度上旨在补偿通道中的 ISI 损耗。 如果可以对降级眼图进行测量或仿真、它们应该能够了解 DPHY440可以支持的电缆长度。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:
    感谢您的评论。 我们是否建议客户将其放置在靠近主板的位置?

    BR、
    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott

    这取决于主板和 LCD 之间50cm 的损耗、在没有 DPHY440的情况下、首先可以对其进行多少补偿、然后我们可以确定位置。

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott

    您还有任何其他问题吗?我们能否结束此主题?

    谢谢

    David