This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181加电时序要求应用问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818956/tmds181-tmds181-power-up-timing-requirement-application-question

器件型号:TMDS181

大家好、团队成员

我的客户对 TMDS181应用有几个问题。

在数据表第6.9节中、有一个表格描述了上电时序要求:(如下图所示)

我想知道:

  1. VCC 是否必须在 VDD 加电后加电并保持至少 200us 的稳定?
  2. 如果我们首先为3.3V VCC 加电、然后再为1.2VCC 加电、会发生什么情况?
  3. 我对红色矩形中的"Vcc/Vdd"标记感到困惑。 它是否指示 VCC 或 VDD?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    VCC/VDD 意味着 VCC 可以在 VDD 或 VDD 可以在 VCC 之前加电之前加电。

    只要能够满足 Td2时序、TD1就不是很重要。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、David

    您的意思是、无论首先出现 VCC 或 VDD、我们都只需要确保这两个电压轨之间的延时时间超过200us?

    我还有关于温升的另一个问题。

    客户在热测试期间测试顶部外壳温度、最高温度为100C (40C 环境温度)

    我想知道:

    如何利用热性能信息表参数(数据表第6.4节)来评估结温以及测得的外壳顶部温度?

    如何估算这种情况下的功率损耗?

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    不可以、只要 OE 在 VCC/VDD 稳定后以最小100us 的时间变为高电平、那么 VCC 和 VDD 之间就没有时序要求。

    有关热计算、请参阅此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gabriel

    您还有任何其他问题吗?我们能否结束此主题?

    谢谢

    David