This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP128A:驱动强度和 DP 距离能力

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP128A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818462/sn75dp128a-drive-strength-and-dp-distance-capability

器件型号:SN75DP128A

大家好、团队、

我有一位客户询问有关 SN75DP128A 的一些问题。  

1.我们是否有此器件的参考原理图? 我在 TI.com 上没有看到 EVM、我是否错过了某个东西?

2.该设备可以驱动多长的 DP? 最小值/最大值(在什么条件下)

3.其中一个 DP 输出连接到同一电路板上的串行器,另一个是外部输出-这是否会导致问题? 可以通过一个油门来控制内部连接的 DP、使其不会驱动那么多的电流、并进一步驱动第二个通道(外部)吗? -一般而言、与此器件连接到内部/本地 DP 连接时有任何问题?

谢谢! 感谢您的支持。

最棒的

Saqib Mohammad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saqib

    我们没有 DP128的参考原理图、但我可以查看客户的原理图和布局。  

    2. DP 的长度可根据拉电流的驱动能力和灌电流的接收能力进行驱动。

    DP128是 DP 交换机、而不是 DP 集线器。 根据 LP、优先级、HPD 信号的状态、一个输出将处于活动状态、而另一个输出将处于高阻态。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saqib

    是否可以关闭此主题?

    谢谢

    David