This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:传输距离

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1219, LMH1219EVM, SIGCONARCHITECT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819896/lmh1219-transmission-distance

器件型号:LMH1219
Thread 中讨论的其他部件:SIGCONARCHITECT

大家好、团队、

客户 发现 LMH1219不能支持≥50米的传输距离、 但它应该支持数据表中提到的75米的传输距离。 客户使用 的 Canare L-5.5电缆模型 、信号为8k/60fps。

您能否建议如何增加传输距离?

谢谢、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我相信您的客户正在使用12G SDI (4K/60fps)。 或者、他们可能使用多个12G SDI 链路来实现8K/60fps、

    如您所述、LMH1219可支持75m B1684A 或约100m Canare 5.5CUHD 电缆。 请使用 LMH1219EVM 验证您的客户报告。 LMH1219的电缆长度应超过50m、可连接 Canare 5.5CUHD 电缆。 此外、请与您的客户核实他们是否确实是指5.5CUHD 电缆或其他电缆型号? 此客户能否使用 B1694A 电缆进行评估? 数据表电缆长度数基于使用 B1694A 电缆。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nasser、

    我 检查了客户是否使用 5.5CUHD 电缆。

    您能否列出此问题的可能原因? 例如不良的 PCB 布局?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我们可以尝试以下几种操作:

    1)。 使用 SigconArchitect GUI 控制客户 LMH1219器件。 这样、我们就确保这与设置无关。 对于此测试、客户需要使用 LMH1219更新程序软件(位于 LMH1219安全网站文件夹中)。

    2)。 潜在的根本原因可能与回损性能有关。 建议使用 LMH1219EVM 之一、并确认此电路板可实现超过50m 的5.5CUHD 电缆长度。 然后使用此板查找根本原因或故障排除客户板问题。

    此致、Nasser