This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:原理图检查

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/816518/sn65dphy440ss-schematic-check

器件型号:SN65DPHY440SS

大家好、

我的客户正在设计 SN65DPHY440SS 原理图。 请参见下图。 我已经检查过它、没有发现任何问题。 但希望您也可以对其进行仔细检查。 谢谢。

此致、

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩

    通道0是一个特殊通道。  DPHY440的通道0是唯一支持反向通道的通道。 因此、DPHY440通道0必须始终连接到 GPU 和面板的通道0。 如果您不打算支持反向通道通信、我建议连接到通道1和通道2、并将通道0和3接地。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    客户不需要 通道0上的反向通道功能。 但他们已经完成了 PCB 设计、所以我只想与您核实通道0是否会对正常通信功能产生不良影响? 它们能否保持当前设计? 这里有任何风险吗? 谢谢。

    此致、

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩

    这取决于它们的应用、因此我建议不要使用通道0来避免任何潜在问题。

    如果存在问题、我们有软件解决方法来解决该问题。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩

    您还有其他问题吗?是否可以关闭此主题?

    谢谢

    David