This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:这是第一次使用此芯片。 请查看原理图。 此外、请确认是否需要对芯片进行编程。

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820333/sn65dsi86-it-is-the-first-time-to-use-this-chip-please-review-the-schematic-diagram-in-addition-please-confirm-whether-the-chip-needs-to-be-programmed

器件型号:SN65DSI86

e2e.ti.com/.../wt_2D00_e009_2D00_v0.1_2D00_20190711.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是第一次使用此芯片。 请查看原理图。

    此外、请确认是否需要对芯片进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一元

    原理图审阅

    1、EDP_1V2上一 个10uF 就足够了、可以将另一个10uF 电容器替换为0.1uF 电容器。

    2、 EDP_1V2_VCCA 上的一 个10uF 就足够了、可以将另一个10uF 电容器替换为0.1uF 电容器。

    3. EN 由外部逻辑驱动,请确保遵循 DSI86数据表图2中的加电时序。

    4. I2C2_SCL 和 I2C2_SDA 中是否有上拉电阻器?

    5. 当 GPIO 上拉时,应将其上拉至 VCCIO 电源。 未使用的 GPIO 应下拉或连接到 GND。

    6.如有需要,请在 TEST2上选择上拉高至 VCCIO。

    请参阅《DSI86编程指南》应用手册、了解如何对 DSI86 I2C 寄存 器进行编程:www.ti.com/.../slla425.pdf。

    另外、请接受我的友谊请求、以便我可以向您发送一个电子表格、该电子表格将根据输入值自动计算编程值。

    谢谢

    David