This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:如果在检测到 RXDET 已经完成器件后更改其设置、DS125BR820是否会更改 RXDET 模式?

Guru**** 2511425 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820472/ds125br820-will-ds125br820-change-rxdet-mode-if-to-change-its-setting-after-rxdet-already-complete-device-detected

器件型号:DS125BR820

您好~

到目前为止、我的客户正在将 DS125BR820用于 PCIe 和 SATA 应用。

RXDET 有一个问题

系统已完全启动、DS125BR820完成 RXDET 终端检测。

RXDET 也与 BMC 的 GPIO 相连、但 BMC 将在引导后重新初始化。

则 RXDET 引脚设置将会更改。 (PWDN 未被重新切换)。

在这种情况下、是否更改 RXDET 设置?

换句话说、RXDET 只能通过 PDWN 切换进行置位、还是是动态的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    除非 PWDN 被切换、否则 RXDET 逻辑不会复位、以便之前 RXDET 操作的结果可以保持不变。  确切的结果取决于 RXDET 引脚之前和下一状态。

    由于 DS125BR820确实完成了 RXDET 检测、因此终端 已 设置为"有效"、并且共模 连接到交流 GND。

    当 RXDET 引脚被改变时、端接将保持"有效"或被强制为"高阻态"

    如果 RXDET 输入= R (20K 至 GND)、悬空或 Vin、端接将保持"有效"。

    如果 RXDET 输入= 0 (1K 至 GND)、端接将切换至"Hi-Z"

    此致、

    Lee