This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:对于 HDMI 分离器、多路信号分离器 HD3SS215能否直接驱动 HDMI 电缆?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820552/hd3ss215-for-hdmi-splitter-can-demux-hd3ss215-drive-hdmi-cable-directly

器件型号:HD3SS215
主题中讨论的其他器件: TMDS181

大家好、

对于 HDMI 分离器、多路信号分离器 HD3SS215能否直接驱动 HDMI 电缆?

谢谢!

最棒的

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason

    您可以将 HDMI 电缆直接连接到 HD3SS215的输出端、但 HD3SS215仅是 MUX、不具有任何驱动能力。 驱动能力必须来自 HDMI 源。 如果需要驱动能力、可以将 TMDS181 (直流耦合 HDMI)或 DP159 (交流耦合 HDMI)添加到 HD3SS215的输出端。

    谢谢

    David