This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9555:中断引脚问题

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820324/tca9555-interrupt-pin-question

器件型号:TCA9555

我们的客户想知道是否可以将中断输出引脚 NC? 还是我们必须通过上拉电阻器连接到 VCC?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、九、

    如果应用不需要中断指示、则可以将/INT 引脚保持悬空。

    此致、
    最大