This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD888:信号幅值

Guru**** 2876510 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD888

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820321/sn65hvd888-signal-amplitude

器件型号:SN65HVD888

大家好、

 我的客户使用 SN65HVD888作为从器件、使用 SN65HVD3082作为主器件。 点测试、电缆长度为50cm、VCC = 5V;两个器件的 AB 差分信号 捕获如下:3082的信号幅值与888不同。 我想了解振幅不同的原因吗? 确定振幅的典型参数是什么? 谢谢。

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    对于给定的收发器、输出幅值通常会随着输出负载增大(有效负载电阻更低)、电缆损耗增大(通常随距离增大)以及 VCC 减小而减小。

    在相同条件下运行的两个不同收发器之间、可以根据设计差异预期输出幅度差异。  最重要的因素是有效的驱动器输出阻抗和与集成反极性保护相关的电压损耗。  您可以在本博客中阅读有关 RS-485驱动器电路不同部件及其如何影响性能的更多信息:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2015/06/16/rs-485-basics-the-rs-485-driver

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、
    最大