This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:SN65DSI84:黑色显示为深红色。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/818512/sn65dsi84-sn65dsi84-the-black-color-is-shown-as-dark-red

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

尊敬的所有人:

我们尝试通过单个4通道 DSI 端口点亮双通道 LVDS 面板、并且面板上的黑色显示为深红色。 奇怪的是绿色和蓝色显示正确、红色显示错误。

屏幕上显示的原始图像附在下面:

附加的文件是我们配置的寄存器的值。

SoC 的颜色格式为 RGB888、24位颜色格式指定用于 SN65DSI84收发器的2个 LVDS 通道、而与 SN65DSI84搭配使用的 SoC 为 i.MX8MM。

对这个问题有什么想法吗?  

提前感谢您提供任何有用的想法或线索。

e2e.ti.com/.../register_5F00_values.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请将 DSI 调谐器工具中的.dSI 文件或该工具窗口的屏幕截图附加到您的设置中。 以下是有关如何将该工具用于此操作模式的教程: https://training.ti.com/configuring-sn65dsi8x-single-channel-dsi-dual-link-lvds-operation

    另请附上 DSI84的寄存器转储(不仅仅是上面所附的寄存器值)以及您正在使用的显示屏的数据表。 如果您不想在此处分享、您可以通过 i-anyiam@ti.com 向他们发送电子邮件。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K. Aniiam、

    相关信息已通过电子邮件发送至您的邮箱、请检查。

    请随时向我通知此问题的任何必要操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K. Aniiam、

    我们找到了根本原因、即电路板中的布局错误。

    修复了错误的电路后、将正确显示红色。

    David。