This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA540:关断时为 CANH、CANL 提供5V 电压

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819831/sn65hvda540-supplying-5v-to-canh-canl-when-off

器件型号:SN65HVDA540

您好!

当 CANH、L 引脚在关断时5V 电压时、器件是否完全正常?

我确实看到数据表中 CANH 和 CANL 的绝对最大值为-27V 至40V。 这是否意味着不会有任何问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    没错;对 CANH 或 CANL 施加5V 电压不会对器件造成应力(无论它是通电还是关断)。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Max :)