This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:适用于720p 面板

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819358/sn65dsi86-for-720p-panel

器件型号:SN65DSI86

尊敬的团队:

 这是我们第一次使用 DSI86。

客户希望将其用于720p 面板的 AR 玻璃(MIPI 输入/ EDP 输出)中。

我是否知道如何对 DSI86进行编程以满足需求?

电源 它将位于 Linux OS 中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas

    我已通过电子邮件向您发送 DSI86编程电子表格、请检查。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

     非常感谢。