Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D, TCA6424A
主题中讨论的其他器件:TMDSCNCD28379D、
您好!
我正在设计一个通过 180引脚 HSEC 连接器连接到 TMDSCNCD28379D 的 PCB。 我还在 TMDSCNCD28379D 论坛上发布了此问题、并建议与此论坛中的问题相同。
我需要的 GPIO 多于 HSEC 连接器上提供的 GPIO、因此我想添加一个端口扩展器、并正在考虑使用 I2C 接口(GPIO 32和33)。 我正在考虑为此使用 TCA6424A 来提供额外的24个 IO。
几个问题:
TCA6424A 的 SDA 和 SCL 线路以及 INTn 信号 应上拉至主机的 Vcc。 但是、HSEC 连接器无法访问控制卡上生成的3.3V 电压。 是否可以上拉至我在自己的 PCB 上生成的本地3.3V 电压?
2.是否可以 在同一 I2C 端口上并联两个 TCA6424A 芯片-一个配置为 ADDR=0、另一个配置为 ADDR=1?
3.是否可以将 TCA6424A 的 RESETn 连接 到 HSEC 连接器上的 DEVICE_RESET 引脚( 该引脚由 TMDSCNCD28379D 控制卡置位)。
谢谢
开放的我们党