This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB551:评估板

Guru**** 2906540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB551, TUSB522PEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819906/tusb551-evaluation-board

器件型号:TUSB551
主题中讨论的其他器件: TUSB522PEVM

TUSB551支持团队

我的客户要求我提供 TUSB551EVM 来评估 TUSB551。 但它并没有像我在网站上看到的那样发布。 我更喜欢记忆棒类型的 EVM 、如下所示。

您能为我提供 TUSB551EVM 吗?

此致

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下我们是否有一个给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有一个板、但尺寸要大得多、您还需要它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    感谢您检查是否有 TUSB551的 EVM。

    即使 EVM 的尺寸很大、也能为客户提供帮助。 我希望您的 EVM 与具有 USB Type-A 和 Type-B 端口的 TUSB522PEVM 类似。

    您可以将其发送给我吗?

    谢谢

    TAMIO