This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:当 AM3354使用16位 RGB 输出时、如何连接 SN75LVDS83B?

Guru**** 2812045 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819537/sn75lvds83b-when-am3354-using-16bit-rgb-output-how-to-connect-sn75lvds83b

器件型号:SN75LVDS83B
主题中讨论的其他器件: AM3354

大家好、

当 AM3354使用16位 RGB 输出时、如何连接 SN75LVDS83B?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    这取决于您的系统。 请参阅此应用手册 :http://www.ti.com/lit/an/snla014a/snla014a.pdf 、尤其是介绍中的步骤。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我无法在您的共享链接中找到如何连接的16位输入。

    你可以有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、

    您需要查看显示屏如何映射数据并进行相应的连接。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

       在下表中、我看到红色周期中没有连接任何信号。

    它应该连接 VCC、GND 还是 MSB?

    谢谢!

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输入应连接到 GND。 请注意、该表仅提供了一个示例。 您需要参考您的显示数据表来确定如何连接这些位。

    此致、

    I.K.