This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:是否需要在同步丢失后进行新复位?

Guru**** 2756805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820064/ds125df410-new-reset-after-sync-loss-required

器件型号:DS125DF410
Thread 中讨论的其他器件:DPS-DONGLE-EVM

大家好、团队、

断开并重新连接输入信号后、是否有机会再次锁定 PLL?

到目前为止一切都正常、但在移除输入信号并重新应用它之后、我需要再次通过 SigCon Architect 重置和重新配置 IC (使用 DP-DONGLE-EVM)。 是否确实需要这样做、或者是否有可能避免这种情况并使用相同的配置和相同的输入信号重新启动?

谢谢、此致、

Hans

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hans、

    这不是必需的。 我们在实验室中经常这样做、但没有观察到这一点。

    在开始施加信号时、由于某种原因瞬态会使重定时器产生混乱、这是不是问题。 如果您关闭器件电源、应用信号、然后打开电源、情况如何。 我认为这是正确的吗?

    您可以尝试的另一项操作是强制关闭信号检测、应用信号、然后开启信号检测。 这是否解决了问题?

    此致、Nasser