This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS31:AM26LS31的外部问题

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS31

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819844/am26ls31-exterior-problems-of-am26ls31

器件型号:AM26LS31

你好

我有疑问。

我们使用您的产品、我们在这方面没有遇到任何问题。

我们使用的是 AM26LS31C 器件。

我注意到同一元素表面的油漆是不同的。

我想知道它为什么不同。

如果制造工厂之间存在差异、请询问我们是否可以获得示例图片。

我想检查我是否可以通过涂画来检查是否有正品或假品。

当然、我要问您是否可以辨别出确切的真实性、但我要问您是否可以通过外观来辨别差异。

请查看下图。

照片1                                                                                             照片2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:AM26LS31

    你好

    我有疑问。

    我们使用您的产品、我们在这方面没有遇到任何问题。

    我们使用的是 AM26LS31C 器件。

    我注意到同一元素表面的油漆是不同的。

    我想知道它为什么不同。

    如果制造工厂之间存在差异、请询问我们是否可以获得示例图片。

    我想检查我是否可以通过涂画来检查是否有正品或假品。

    当然、我要问您是否可以辨别出确切的真实性、但我要问您是否可以通过外观来辨别差异。

    请查看下图。

    照片1.   

      照片2.                                                                                     

    [/报价]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两个标记对我来说都是正确的。  标记以"K"结尾的器件是在 TI 马来西亚制造的、而标记以"M"结尾的器件是在 TI 墨西哥制造的。  字符字体和大小在不同的汇编网站之间存在差异是正常的、因为每个汇编网站都具有唯一的符号标记设备和流程。  这些照片中显示的批次追踪代码也是正确的。

    一般而言、仅凭标记的风格可能难以识别假冒 IC。  降低风险的最佳方法是从 TI 授权经销商处购买产品。  如果您确实找到了怀疑可能是假冒器件、则可以联系 TI 进行验证。

    此致、
    最大