This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:VCC 关闭且 EN =低电平时的 I/O 引脚状态

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/820005/ts3usb221-i-o-pin-status-when-vcc-off-and-en-low

器件型号:TS3USB221

您好、先生、

我是否可以知道何时 I/O 引脚上的 TS3USB221 VCC 像高阻态?

我是否可以知道当 TS3USB221 EN =低电平时、I/O 引脚就像高阻态?

如果没有、请告诉我 Vcc OFF 和 EN =低电平时的阻抗。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我检查一下是否有一个

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 Vcc 关闭时、所有 IO 引脚均处于高阻态

    当 Vcc 导通时、OE 为高电平、I-Z 中的所有 IO 为低电平、当 OE 为低电平时、一个通道导通、另一个通道关断(高阻态)