This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS96F174MQML:我无法估计使用的96F174是否正常?

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/819888/ds96f174mqml-i-can-t-estimate-the-96f174-which-i-used-is-ok-or-not

器件型号:DS96F174MQML

在将96F174焊接到 PCB 板,之前、 ,I 测量了96F174的 PIN2、Pin3、Pin5、Pin6到 GND (PIN8),之间的阻抗、该值为56k Ω,、但我使用的其他值均为 OL?Ω、因此我仍然可以使用该芯片,、原因可能是 ESD,Ω、但我知道 F96174是双极的 ESD?很容易损坏、任何人都知道96F174?的内部接口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将看到我是否可以找到有关输出结构的详细信息。

    但是、如果怀疑器件承受电气过载、则如果未采用适当的 ESD 预防措施、则应将其视为受到损害。

    如果器件暴露在 ESD 事件中、测量差分输出阻抗不能保证器件的可靠性。

    此致、

    涉水

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    我能够找到用于输出的等效电路。  预计它们不会看到差分阻抗。

    如果这回答了您的问题、请单击"此已解决的我的问题"
    此致、
    涉水